This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51025:BQ51025 FOD 测试问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608043/bq51025-bq51025-fod-test-question

器件型号:BQ51025

我购买了 AVID FOD 发送器、但对 FOD 测试有一些疑问。

1.在 FOD 测试或 AVID 已校准 FOD 发送器之前、我是否需要自己校准 FOD 发送器?

2.输出电容范围是-350mw~0还是350mw~0? 哪一个是正确的? 我认为-350mW 是正确的、但我阅读了 FOD GUI 手册的测试日志、Ploss 是正极、现在我很困惑。

3.我阅读了 GUI 手册"接收到的功率必须高于传输的功率"、当我运行测试时、PPT 高于 PPR、您能帮助解释一下吗?

4、当 Iload 为0mA 时、PPR 是否必须为0mW? 当我测试演示 板时、Iload 为0mA、但 PPR 不是0mw、您能帮助分析原因吗?

5.当我运行 BQ51025演示 FOD 测试(演示未加载)时,输出功率大约为-400mW? 该值是否超出规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好
    我复制了您的问题并附上了以下答案。

    1.在 FOD 测试或 AVID 已校准 FOD 发送器之前、我是否需要自己校准 FOD 发送器? -- AVID FOD TX 已经过校准,可以使用。

    2.输出电容范围是-350mw~0还是350mw~0? 哪一个是正确的? 我认为-350mW 是正确的、但我阅读了 FOD GUI 手册的测试日志、Ploss 是正极、现在我很困惑。 -- Ploss 将为负数,RX 将报告接收到的功率量。

    3.我阅读了 GUI 手册“接收到的功率必须高于传输的功率”,当我运行测试时,PPT 高于 PPR,您能帮助解释一下吗?--- 校准后、RX 将过度报告接收到的功率、PPR 应更高。

    4、当 Iload 为0mA 时、PPR 是否必须为0mW? 当我测试演示板时,Iload 是0mA,但 PPR 不是0mw,你能帮助分析原因吗?--- 当 Iload 为0mA 时、PPR 将报告功率。 PPR 报告的是输出功率(0mA)+整流器/稳压器损耗+线圈/屏蔽层中的交流损耗。

    5.当我运行 BQ51025演示 FOD 测试(演示未加载)时,输出功率大约为-400mW? 该值是否超出规格?-这是可能的、由于场强、在更高的负载下 FOD 的调优需要非常精确。