This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Bq34110:接地

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607144/bq34110-grounding

器件型号:BQ34110

您好!

我正在尝试构建 BQ34110的电池电量传感器。 我参考了 BQ34110 PG 数据表中的 EVM 原理图。 14.我有一些问题。

1、其中是 IC 的 Vcc 或电源引脚。

电池代表电池、电池组代表什么? 是要连接的负载

3.在原理图的 J7块中, 为什么不存在 PACK+?

4. BAT 和 PACK (负载)是否具有相同的接地?

如果电池和负载的接地不同、那么我们可以如何连接公共接地系统、即。 电池、负载1、微控制器... 等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    大多数人在7月4日假期外出。 我们应该在休息后回来。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -Regin 是为 IC 供电的 LDO 的电源。
    -Bat 用于测量电池电压。 电池组是连接充电器或负载的地方。
    - PACK+和 Bat+是相同的节点。
    -它们没有相同的接地、否则您将短接电流感应电阻器。
    负载和 MCU 接地应连接到电池组。 电池接地应连接到 BAT-

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢先生您的信息重播。