This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:使用 UCC28180方法

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607933/ucc28180-using-method-of-ucc28180

器件型号:UCC28180

你(们)好

我收到了客户的问题。
很抱歉问了这么多问题、您能告诉我以下问题吗?
 
如果交流电压在辅助电源之前输入 UCC28180、是否存在问题?  
 
如果 Vsense 端子断开、UCC28180的工作原理是什么?
 
我认为 UCC28180没有检测到输入电压、输入电流波形是什么(正弦曲线或任何其他曲线)?
 
UCC28180在运行突发模式时是否进入可闻级别?
 
是否应将 肖特基二极管 用作 Isense 端子的保护二极管?
此致、
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好横田洋三、
    我将按照您提出的顺序回答您的问题。
    1.这不是问题
    输出电压的值最初是经整流的输入交流电。
    当辅助电压被施加到 VCC 引脚上时、输出电压增加到 PFC 的设定值
    VSENSE 具有开环保护、因此在 VSENSE 低于0.82V 时禁用 PFC
    输入电流是正弦波
    4.不显示可闻噪声
    5您可以使用肖特基二极管或小信号二极管

    此致
    John