This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lp8758-E0:适合用作 FPGA 的电源?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607652/lp8758-e0-suitable-as-a-power-source-for-fpga

器件型号:LP8758-E0

正在寻找 FPGA 的粉末源

目前使用5个电源 IC:EN5319QI

VIN = 5V

需要以下输出:

1.9V          < 1A

     2.3.3V     < 1.5A

     3.1.0V     < 1A

1.1V          < 1A

5.2.5V          < 1A

LP8758-E0能否总共处理1、3、4、5?

并为2选择独立降压。

Vout 是否仅可通过通信设置进行配置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、LP8758-E0可以处理所有4个电压轨。

    电压电平在生产过程中进行了预编程。 对于 LP8758-E0、可以使用 I2C 写入来更改值。
    预编程值只能通过完全新器件来更改。 在这种情况下、您必须联系当地的 TI 销售代表。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢快速帮助