This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890-Q1:高精度复位延迟

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890-Q1, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607841/tps3890-q1-high-accuracy-reset-delay

器件型号:TPS3890-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3890

您好!

我正在寻找一个能够实现80ms +/- 10ms 延迟时间的复位 IC。
根据 TPS3890-Q1的公式、我们无法实现80ms +/- 10ms 的延迟时间。
请将随附的文件作为我基于 Vdd=3.3V 的计算。
此计算是否正确?
此外、如果有其他器件可以满足此要求、请告知我。
复位阈值为3.3V+/-0.2V。  


e2e.ti.com/.../TPS3890_2D00_Q1_5F00_Calculation.xlsx

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji、

    在可编程延迟部分中、TPS3890是我们最精确的器件。 您的计算结果是正确的。 为了降低延迟容差、我们建议使用容差为5%或更佳的电容器。 如果消除了电容器容差、延迟精度将接近+/- 30%。 不幸的是、这仍然没有您想要的+/-12.5%的效果。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San、您好!

    谢谢、我明白了。

    此致、
    Ryuji