This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 Vaux、KEYIN 和 PRES 功能

Guru**** 2402705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607673/bq78350-r1-bq78350-r1-vaux-keyin-and-pres-functions

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

我在 BQ78350、VAUX、KEYIN 和 PRES 中的三个引脚的作用方面遇到了困难。

在这些引脚中、KEYIN 和 PRES 是低电平有效引脚。

是否有人可以解释这些引脚的功能?

这将真的对我有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adesh、

    技术参考手册中对所有三个引脚进行了说明。

    Pres:第6节。
    PRES 引脚用于检测是否存在"电池"。 它控制两个 FET 并处于低电平有效状态。 此功能无法配置或禁用。

    KEYIN:第15节。
    KEYIN 输入只用于控制 DSG FET。 可以启用/禁用此功能、并且可以更改极性。

    VAUX:第2.3节。
    VAUX 引脚允许测量可选的辅助电压。

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michel。
    我了解了这些引脚的操作。 但看到我无法正确理解这些引脚的重要性。 我无法想象需要这些功能的系统。

    当您需要根据系统中的某些外部电压控制(开/关)电池充电时、可以使用 VAUX。
    但为什么选择 KEYIN?
    如果有任何系统示例、请说明。
    它将真正帮助我以最佳方式利用该器件。

    此致、
    Adesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adesh、

    VAUX 和 KEYIN 引脚都是可选的。 因此、是否使用它们由您决定。

    VAUX 引脚是用于测量某些外部电压的可选引脚。 这可以是任何值:充电器的电压或系统中的某个传感器(例如:温度、湿度)。

    例如、可以使用 KEYIN 来确保只允许"特定"的器件连接到器件。 这可以防止任何人将设备连接到电池并使电池放电。 这是一种非常基本的安全性、但如果多个器件使用相同的连接器、这种安全性会很有用。 它还可用于检测充电器、以确保电池不会放电到充电器中(如果电池组中的电压更高)。

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Michel!

    此致、
    Adesh