This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 8745 80513A

Guru**** 2560860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607715/8745-80513a

大家好。 我正在寻找帮助交叉参考  数字为8745 80543A 的80年代晶体管。 它位于用于变速控制的12v 直流汽车加热器/交流鼓风机电机开关电路上。 我想用任何电流替换它、而不是购买整个开关模块、因为它是宝马、所以非常昂贵。 感谢你的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

     我很欣赏您维修此模块的努力。  首先、xstr 上的标记是 BD543A、而不是80543A。  TI 不再制造此类器件、但我看到 Mouser 等供应商确实有库存以及 ebay。  Bourns 还使此 xstr (也已过时)、如果需要、您可以轻松找到数据表。

    祝您在维修过程中好运。

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Leonard。 谷歌搜索中缺少信息、我被这种情况所包围了、我忘记了晶体管上的字母名称、甚至没有回头仔细看晶体管。 由于模块的价格接近300美元、因此维修的动机就在这里。 不确定 xstr 是否是问题或电位计已用完、因此一旦我将其删除、就会有更好的想法。
    再次感谢 Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 很高兴我能提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我讨厌麻烦你,但也许你知道一个替代 TO-220 ,它不过时和可用,在 ebay 上的选择有限等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    遗憾的是、不、我只能找到我之前提供的参考。  Newark 显示了 NTE 备用 xstr,但您必须查看: http://www.newark.com/nte-electronics/nte331/bipolar-transistor-npn-100v-to/dp/29C4562?ost=bd543a&searchView=table&iscrfnonsku=true&ddkey=http%3Aen-US%2FElement14_US%2Fsearch  。

    ~Leonard