This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:电源正常输出状态@Vcc=0V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607517/tps2490-powergood-output-state-vcc-0v

器件型号:TPS2490

您好的支持团队。

请告诉我 Vcc=0V 时 PG 输出的状态。

高阻态还是低电平?

此致。

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    感谢您考虑将 TI 器件用于您的应用。 当 VCC = 0V 时、IC 上没有电源。 通常、当 IC 未通电时、引脚(包括 PG)处于未知状态。  TPS2490的 POR (上电复位)典型值大约为6V (数据表的第11页)。 我相信、一旦 VCC 达到该值、如果 Vds 大于1.25V、PG 信号将变为低电平。  

    我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我明白了。

    此致。