This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337-N:使用 LM337使其更稳定是否有任何提示?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337-N, LM337, LM317, LM317-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607713/lm337-n-is-there-any-tips-in-using-lm337-to-make-it-more-stable

器件型号:LM337-N
主题中讨论的其他器件: LM337LM317LM317-N

我使用的是采用 sot-223封装的 LM337-N。 电路很简单、但我发现电路的输出在大约17kHz 的频率下振铃。 (很抱歉、我一开始放了错误的图像)

这太烦人了。 我已将输出电容器替换为更大的电容器、大约为4.7uF、但它仍在振铃。 大约6kHz 的频率下运行。

使用 LM337使其更稳定是否有任何提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、LM337-N 是可调节负稳压器、而 LM317是正电压稳压器。 两种不同的器件。

    我假设您的问题与 LM317有关、如您的原理图所示。

    μF LM317-N:1 μ F μF 钽或25 μ F 铝电解电容器可确保输出的稳定性。 μF 大于10k Ω 的负载电容的任何增加都只会提高环路稳定性和输出阻抗。

    请参阅 LM317-N 数据表中的"8.4.1外部电容器"部分。

    通常不建议将低 ESR 陶瓷型电容器用于 LM317 (或 LM337) COUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我放置了错误的图像。 我在其中添加了两个新图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将输出电容器从陶瓷电容器更改为铝电容器、振铃效应消失。 可能陶瓷电容器的 ESR 对于频率补偿而言太低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ESR 是关键。

    您仍然可以使用陶瓷电容进行 Cout、必须添加一个串联的低值电阻器来仿真 ESR。

    我建议串联电阻器的电阻值为1.ohm。 我还建议将1uF 陶瓷电容值增加到2.2uF 或3.3uF、以补偿由于施加的直流电压而导致的电容损耗。

    请参阅:“陶瓷电容器取代 LDO 中的钽电容器”;文档编号 SLVA214A

    www.ti.com/.../slva214a.pdf