This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:TPS40304技术规格问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17573Q5B, TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607240/tps40304-tps40304-spec-question

器件型号:TPS40304
主题中讨论的其他器件:CSD17573Q5B

你(们)好,先生  

我们是否可以知道 什么是 IOCSET 值?

从 EC 表(数据表第6页)中可以看出、Iocset 为10uA。

从数据表7.2功能块可以看出、它是10mA。

表格数据表第11页 公式2。 Iocset 使用9.5uA。

构成 公式17。 Iocset 使用9.5mA。

如果我们 在 8.2.2.1设计要求设计中使用 CSD17573Q5B (Vgs =10V 时、Rdson = 0.84m Ω)。 然后我的 VOC =(1.3* 20A - 1/2 * 6A)* 1.2 * 0.84m Ω= 23.18mV。 我的 RCS =(23.184mV-(-8mV))/(2*9.5uA)=1.64k。

我是对的吗?

我们还可以检查发生 OCP 时 TPS40304的行为是什么?  

                       令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒
    数据表中的 mA 是一个排印错误、其读数应为 uA。 请对所有公式计算使用9.5uA。 数据表的第11页介绍了断续模式下的 OCP 行为。 您的计算看起来不错。 我们将更正拼写错误。

    此致、
    Mathew