This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607219/bq34110-bq34110

器件型号:BQ34110


我们希望将 BQ34110芯片用于我们的项目电池运行状况监控系统

数据表中提到的容量高达65V、32A、32Ah。 (在这些范围之外进行扩展)

我们的应用需要高达300A 及更高、100Ah 及更高的电流。

在进一步进行最终设计之前,请向我们说明我们是否可以将此芯片用于上述容量。

等待您的早期和有价值的响应,

注:请将其视为高优先级。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vani、

    是的、有了缩放选项、您将能够使用芯片。
    谢谢
    Onyx