This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:1mA 电流感测值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607161/tps7b7702-q1-1ma-current-sense-value

器件型号:TPS7B7702-Q1

您好!

我的客户希望感应以下电流。

-最小值:1mA、典型值:2.5mA、最大值:4.0mA

这是否实用?

它们担心1mA (最小值)通过分散每个组件特性检测为开路的错误检测。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    需要注意的是、对于小于5mA 的输出电流、无法确保输出电流与引脚电流之比精度。  此外、如电气特性表中所示、此比率的精度随着输出电流的降低而降低。

    在较低的输出电流下、SENSE 引脚上的电压仍将遵循欧姆定律。  IO/198的比值不会像更高输出电流时那样精确。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的回答。

    我的客户不想检测到"开路负载"、而只想检测到"开路负载"。

    在这种情况下、TPS7B770x 能否检测到1mA (最小值)?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    TPS7B770x 将电流输出到 SENSE 引脚上、作为输出电流的比值。 该电流流经 SENSE 引脚上的外部电阻、产生电压。 如表1所示、开路负载电压遵循此模式、与正常运行期间相同。 感测引脚上的电压被视为开路负载、正常电压或过流电压的确定是在 LDO 外部完成的。

    客户必须了解、在1mA 负载电流下、未指定负载电流与检测引脚电流之比的精度。 具有指定比率精度的最低负载电流为5mA。

    非常尊重、
    Ryan