This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Bq40z50:电池容量更新

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607037/bq40z50-battery-capacity-update

器件型号:BQ40Z50

您好:

我使用"04A9019-2017-6-12.g.csv"对10节电池(2S1P)进行两次学习周期、但所有电池都更新了相同的2900mAh。

 04A9019-2017-6-12.gg.csv 中有什么问题?

e2e.ti.com/.../04A9019_2D00_2017_2D00_6_2D00_12.gg.csv.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大多数人都是在7月4日假期外出。 我们应该在休息后回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Che Yi Su、

    我查看了随附的文件、似乎您已经成功完成了该文件的学习周期。 更新状态为02、您的 Ra 状态为00FF。 由于您已完成学习、因此只需提取黄金 srec 即可、您将在多个器件上进行编程、器件将在现场学习各自的电芯电阻和 Qmax。

    谢谢
    Onyx