This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:更新黄金映像后、充满电容量不正确

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742EVM, BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607640/bq27742-g1-full-charge-capacity-incorrect-after-updating-golden-image

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: BQ27742EVM

您好!

我已在评估板 BQ27742EVM 中使用 TI 监测计 BQ27742-G1并使用一对18650-25R 电池执行学习周期、每节电池的容量为2500mAh。 成功执行学习周期后、将完整的可用容量更新为5150mAh、将完整的充电容量更新为4870mAh。 Golden 映像还使用以下三个文件创建:.srec、.bq.fs、.df.fs。 但是、在对安装在不同器件上的另一个电量监测计中生成的黄金映像进行编程后、更新的完整充电容量仅为4260mAh。 但是,可用容量已更新为正确的值。 我使用 Battery Management Studio 1.3.54中提供的编程工具将.bq.fs 文件编程到我的器件中。

请帮助我了解为什么使用错误的值更新完整的充电容量。 为了避免这种情况、我应该怎么做?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhargav:
    我不会担心这一点。 器件使用后、FCC 将调整为正确的值。 监测计使用我上次存储在数据闪存中的平均值来估算您尚未循环的新电池组的 FCC。 如果您的平均 I 上次运行是大电流或大功率、那么您的 FCC 将具有较低的价值。 您可以将 srec 或.fs 文件中的平均 I 上次运行更改为较小的电流值、因此在进行初始编程时、您不会有较低的 FCC。
    谢谢
    Onyx