This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq40z50-R1:有关 Golden Image 的问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607860/bq40z50-r1-question-about-golden-image

器件型号:BQ40Z50-R1

降级器、

我的电池规格 为3s1p 2200mA。   我想做黄金映像。  现在程序处于学习周期阶段。  我是否需要  在   学习周期中将状态更改为0x06或0x0E?

2.对于黄金映像、我需要 将 更新状态设置为0x02或0x0a?

3. 如果我完成学习周期并导出 gg 文件。 周期计数和 Qmax 周期计数需要清零至0x00。 对吗?   

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -由于您有3s、因此学习结束时更新状态可能为06或0e、表示06时 Qmax 和电阻更新已发生、0e 时电池平衡处于活动状态。
    -Golden 映像应具有02。 电池平衡仅在监测计了解到特定电池的实际容量后才会激活、此时更新状态将为0e。
    -是的、清零