This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57040-Q1:TPS57040-Q1 -效率与负载电流间的关系缺失@ 3.3V

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57040-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607369/tps57040-q1-tps57040-q1---efficiency-vs-load-current-3-3v-missing

器件型号:TPS57040-Q1

大家好、团队、

 我们是否还具有该3.3V 图?

图58显示了 Vout=5.0V 时的效率与负载电流间的关系。 3.3V 是否同样如此?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎包含在以下文档中:

    www.ti.com/.../tidu929.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、
    e2e 似乎没有复制该图。
    我需要数据表 TPS57040-Q1第37页的图58。

    此图显示了不同输入电压下5.0V 输出的效率与输出电流间的关系。 我们需要相同的 Vout = 3.3V 图。

    是否有可用的器件?

    非常感谢

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想8Vin 只有一条曲线、 而不是5V 输出情况下数据表图58中所示的完整设置。

    可能有人必须为3.3Vout 生成所需的数据集。