This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:TPS53647

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/608005/tps53647-tps53647

器件型号:TPS53647

我拥有我们的第一款35A 两相 TPS53647设计原型。  我通过 TI Fusion Digital Power Designer 连接到它。  我在状态寄存器中有一个"RST_VOUT 故障"、该故障不会清除。  在数据表中、STATUS_MFR_SPECIFIC 寄存 器包含该字段、并指出该字段指示发生了 RST_VOUT 故障、但并未说明是否存在 RST_VOUT 故障。  我无法在 TPS53647数据表或搜索中找到有关该故障含义的说明。  我的问题是

什么是 RST_VOUT 故障?

2、如果我需要查找其他故障的定义、即 VSNSGT2P75FLT、该信息在哪里?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    RST_VOUT 故障位设置为1表示存在复位事件、并且很可能会将 RESET 引脚拉至低电平。 有关复位功能的说明、请参阅第7.3.13节。

    对于 VSNSGT2P75FLT、您可以参阅 OVP 部分。 这意味着、在启用控制器之前、输出电压已经高于2.75V、因此会触发 OVP、并使控制器锁存在低侧 FET 上。