This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:如何在不使用电池的情况下测试充电器?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607796/tps54200-how-to-test-a-charger-without-using-a-battery

器件型号:TPS54200

大家好、

我的问题是一个实际的问题。 我正在使用 TPS54200开发电池充电器、但我无法对其进行测试。 我一直在使用电池仿真器(www.ti.com/.../slva618.pdf) 、但这不是 Bq 测试仪而是实际的电池仿真器、因为充电不会随充电器提供的灌电流而变化。

如何在不使用实际锂离子电池的情况下测试充电器? 是否有任何类型的电池仿真电路?

提前感谢您、

Patrick Hooiritner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    当我们通过 phong 谈论时、E-load 是另一种解决方案。
    我将尝试将您的主题分配给 BMS 团队、可能有些专家会为您提供帮助。
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、夏天、

    的确,我认为我可能没有其他选择。

    感谢您重定向问题、我不知道具体要问什么。

    此致、

    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    当然还有商用电池仿真器产品、例如 Keithley 2302和2306。
    您还可以参阅博客中提供的信息、例如以下信息。 您不是唯一一名测试充电器电路性能的工程师。

    batterysimulator.blogspot.com/.../battery-emulator.html