This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066EVK:CAN't 安装 PI Commander GUI

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607962/lm25066evk-can-t-install-pi-commander-gui

器件型号:LM25066EVK
主题中讨论的其他器件:LM25066

我为 LM25066热插拔控制器评估板下载了 TI PI Commander GUI、文件类型仅显示为"文件"类型。 它不是.zip 或.exe、我的计算机无法打开它。 您知道如何解决此问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    您在哪里尝试获取最新软件? 我们可能有一个过时的链接。

    我们所有配套资料的最可靠位置是 :www.ti.com/hotswap

    在"Tools & Software"选项卡下、我们有 PI-Commander GUI。

    安装后、如果 EVM 上的驱动程序不自动加载、则可能需要在开始菜单下-> Texas Instruments -> Advanced -> FTDI -> Install Drivers (TI ->高级-> FTDI ->安装驱动程序)。

    请随时查看此博客以了解其他提示和技巧(例如如何查看原始 I2C 流量日志):

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我从您提供的链接下载了 PI Commander 软件、但无法安装该软件。
    它下载为"slvc572"。
    在 Windows 资源管理器中查看文件属性时、会显示"文件类型:文件"。
    此文件是否应为.exe 或.zip 类型?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    我只是试了一下、似乎对我来说很有效。 它以 slvc572.zip 的形式下载、而 zip 文件中包含一个文件、即 PI-Commander-0.8.4-674-setup.exe

    因此、您可以将文件扩展名重命名为.zip 并进行拍摄、但我想知道它是否与您使用的浏览器和版本相关。 也许尝试较新版本的 IE / Chrome / Firefox 可能会有所帮助。

    如果您仍然遇到问题、请告知我们、我们将尽力找到解决方案。

    谢谢!
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Alex、刚才用.zip 扩展名重命名了文件、这很有用!