This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:与 ATX 电源配合使用的器件

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607682/tps65094-device-usage-in-conjunction-with-an-atx-power-supply

器件型号:TPS65094

所有、

您是否有以下用例的配套资料?

- TPS65094x 与 ATX 电源配合使用(主板将使用 ATX 电源供电)

请告诉我

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    对于 ATX 电源、我认为最常见的方法是使用5V 电源的小型升压为 PMIC VSYS 引脚供电 、以避免在12V 电源关闭时出现 UVLO。 我将於明日提供更多资料(我们已於七月四日退房)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我预料到了-请在明天回来时告诉我。 如果我们可以提供一些应用手册或配套资料、以说明具体的用例、我们将不胜感激。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    我已将我掌握的信息汇总到位于以下 地址的常见问题解答注释中:e2e.ti.com/.../3554.use-of-atx-power-supply

    如果您有任何疑问、请告诉我。