This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12020的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607728/questions-of-lmr12020

主题中讨论的其他器件:LMR12020

我对 LMR12020有疑问。

问题1.

此 IC 是否具有 Eco-mode?

问题2.

您是否知道 IC 满足以下条件?

  VIN=15V

  VOUT=5V

  Iout=2A

  强制 PWM

  非同步整流

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    Q1:可能没有 Eco-mode、但我不确定。 我使用 Webench 进行仿真、以查看轻负载时的效率、轻负载时的效率非常低、因此我假设该部件没有 Eco-mode。
    Q2:可以满足这些条件、您也可以使用 WEBENCH 构建应用。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMR12020没有特定的 Eco-mode、但如果所需的导通时间小于最短导通时间、它将跳过脉冲。 这不会给您的设计带来问题、即15V IN 至5V OUT。