This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B 的无线充电电流问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607545/bq51050b-wireless-charging-current-issue-with-bq51050b

器件型号:BQ51050B

尊敬的先生:

我正在使用 BQ51050B 设计无线充电系统。 原理图如下所示:

如您所见、我将充电电流设置为314/(510+187)=450mA。

但是、当我使用系统为电池充电时、充电电流 会连续从10mA 变为430mA、这是没有任何规则的。 我不知道什么是错误的。

请帮帮我。

期待您的回复、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图看起来正常。
    如何仿真电池
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我 通过一个0欧姆电阻器将电池连接到 BQ51050B 的 BAT 引脚:

    下图显示了整个系统的连接:

    如果您需要更多信息、请允许我提供。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以离线工作、我将向您发送一条消息