This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090-Q1:内部功能块面积的百分比

Guru**** 2561620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607478/tps62090-q1-how-much-is-the-percentage-of-areas-for-internal-functional-blocks

器件型号:TPS62090-Q1

大家好、

为了进行功能安全评估、我需要以下信息。  

1.内部功能块的芯片面积百分比。  

 功能块示例:带隙基准、数字内核、功率级等...

2.每个功能块的故障模式及其分布。  

3.根据 IEC62380的时基故障率。

此致、

新寺筑地

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在产品文件夹中找到质量和可靠性数据:

    http://www.ti.com/product/TPS62090-Q1/pinout-quality

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有基于 DPPM 值的总时基故障率、但我需要基于 IEC62380和的时基故障率

    它在芯片面积上的分布、用于计算 ECU 的系统级 FIT 以满足 ASIL 要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在产品文件夹中找到的数据与本论坛中讨论的任何信息一样可供公众使用。
    我们可以在非公开对话中继续这一讨论。 只需回复我发送给您的电子邮件。