This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700-Q1:抗射频干扰

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607453/tps3700-q1-immunity-from-rf

器件型号:TPS3700-Q1

大家好、

我想知道 TPS3700-Q1的射频噪声抗扰度、尤其是频率范围介于1.9GHz 至2.1GHz 之间。

您是否有射频噪声抗扰度测试数据来查看射频噪声是否产生任何误差或基准电压漂移?

射频测试是根据下面的 ISO 标准完成的。

ISO11452-9

此致、

新寺筑地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shinji-San
    遗憾的是、没有这种数据。

    谢谢
    Chintan