This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:内部功能块面积的百分比

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607480/tps65263-q1-how-much-is-the-percentage-of-areas-for-internal-functional-blocks

器件型号:TPS65263-Q1

大家好、

为了进行功能安全评估、我需要以下信息。  

1.内部功能块的芯片面积百分比。  

 功能块示例:带隙基准、数字内核、功率级等...

每个功能块及其分布的故障模式。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    好的、我将询问设计人员这些信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    您是否还可以根据 IEC62380建议时基故障率?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们通过电子邮件进行交谈。

    我的邮箱: zhao-ma@ti.com