This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:您能告诉我 TPS56x200/1/8/9系列功能的区别吗?

Guru**** 2404075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607268/tps563201-could-you-tell-me-about-difference-of-tps56x200-1-8-9-series-function

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件: TPS563200

大家好、团队成员。

我的客户正努力在电视应用中使用 TPS56x20x 串行器件。

因此、由于客户询问我该器件的功能、我希望您告诉我。

可以帮帮我吗?

<问题>

μ ①:请告诉我非锁存 OVP 功能。

在该函数中、当输出(目标)电压变为125%或更高时、

它在没有锁存的情况下暂时停止开关。

我的考虑是可以的吗?

μ ①:下面是否正确区分 TPS 56x200/1/8/9系列中是否存在非锁存 OVP 功能? (如果不正确、我很高兴收到更正注释。)

·TPS56x200/9:由于输出过压检测、开关暂时停止。

·TPS56x201/8:未检测到输出过压、并且通过固定导通时间控制来调节输出。

②:按设计考虑该产品时、是否需要缓冲电路?

(请告诉我、即使没有必要、准备模式是否更安全。)

此致、

Masumi Sekiguchi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sekiguchi-San、

    据我所知、对于 TPS56x20x、在 OVP 期间、低侧 FET 将持续导通、直到 FB 电压低于基准电压。 它是一个非锁存功能。 我将需要再次检查该实验。 在大多数情况下、不需要缓冲器。 使用缓冲器可以降低 EMI。 谢谢!

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Anthony。

    >据我所知、对于 TPS56x20x,在 OVP 期间,低侧 FET 将持续导通,直到 FB 电压低于基准电压。 它是一个非锁存功能。

    所有系列产品是否采用相同的拓扑?

    ※因为、我将比较所有系列产品的数据表、
    有一些关于 OVP 的说明、也有一些关于 OVP 的说明。

    此致、
    Masumi Sekiguchi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sekiguchi、

    是的、我们对数据表从 TPS563200/09更改为 TPS563201/08进行了一些更改。 由于 DCAP2器件将在 OV 时开启低侧 FET、直到 OV 被移除、因此我们决定不在08年1月专门解释 OVP 功能。 当进行 OV 时、DCAP2控制模式将工作以使输出电容器放电、并防止失控电流。

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Anthony。

    很抱歉经常出现问题。
    为了向客户解释、请告诉我、直至我理解。

    什么是非锁存 UVP/OVP…
    ※换句话说、OVP/UVP 比较器是否仅为 FB 控制而运行?
    答案是"是"还是"否"?

    (如果答案是否定的.)
    内部 PWM 比较器有何区别?

    此致、
    Masumi Sekiguchi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sekiguchi-San、

    是的、仅用于 FB 控制。 内部 PWM 比较器用于实现 DCAP2控制模式。 UVP/OVP 比较器是比较器、用于在 UV 或 OV 期间中断 PWM 比较器信号、并让器件进入保护模式。 谢谢!

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Anthony - San、

    如果它仅使用内部 PWM 比较器进行控制、
    UVP/OVP 比较器在什么情况下工作?

    此致、
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sekiguchi-San、


    PWM 比较器、UVP 和 OVP 比较器是三个不同的内部比较器。 它们都有用于输入的 FB。 我想我之前不理解您的问题。 内部 PWM 比较器用于实现 DCAP2控制模式。 UVP/OVP 比较器用于在 UV 或 OV 期间中断栅极驱动器信号、并让器件进入保护模式。 它们是三个不同的比较器、它们输出不同的控制信号来控制 MOSFET 的栅极。 谢谢!

    最棒的
    Anthony