This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS65273V:此 DCDC 是否确定启动电压并通过 itslef 相应地更新 VOUT_SEL?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65273V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607254/linux-tps65273v-does-this-dcdc-determines-startup-voltage-and-updates-vout_sel-accordingly-by-itslef

器件型号:TPS65273V

工具/软件:Linux

您好!

我在参考 硬件 tps65273V 电源稳压器中使用、该稳压器最初由电阻器配置、用于选择适当的启动电压。 我对该芯 片的问题是、似乎它不能确定启动电压并正确设置 VOUT_SEL reg、因此在操作系统引导和驱动程序引导后、驱动器会看到实际的电压选择器、而不是支持的最小电压0.68V。  

我在数据表中看不到任何东西来确认这是预期 的行为、我应该在 引导代码中的某个位置用初始值(启动电压)显式更新 VOUT_SEL。 此外、 如果这个芯片有任何电路来确定启动电压、则找不到任何信息。  

问:TPS65273V 是否应自行确定启动电压、以便我可以从 Vout_SEL reg 中读取启动电压?

供参考、我在参考板上运行 Linux。

/Waldek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Waldek

    您可以将 TPS65273V 原理图发送给我吗? 我想回顾一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这里、您可以找到 tps65273V www.ti.com/.../technicaldocuments 的数据表和用户指南
    不确定是要获取 tps65273V 原理图还是包含 tps65273V 的参考硬件原理图?

    /Waldek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想检查您的参考硬件原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我需要先检查是否可以共享任何内容。 无论如何、我想您可以在没有原理图的情况下回答是否应该在 VOUT_SEL 中设置实际启动电压?

    我在电源稳压器方面没有太多工作、因此不确定这对于该芯片而言是否是典型的、以便使用启动电压初始化寄存器、例如在引导加载程序中。

    /Waldek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我检查了 EVM。
    加电期间、Vout 由反馈电阻分压器决定、使用第22页中的公式可以计算 Vout 值。
    启动后、需要为 Vout1_SEL 和 Vout2_SEL 设置位7=1以启用 I2C 控制、然后将 Vout 设置为最小值0.68V (默认值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 这也是我在硬件上看到的结果、该测量结果表明、负载加载机可能必须使用反馈电阻器设备设置的实际电压来初始化 TPS 寄存器。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在思考这个问题、它看起来非常不寻常。

    想知道这是否是有意设置的"输出电压将设置为最小值0.68V (默认值)"。 所有 TI 电源稳压器都有一个寄存器读回选项、而不是确定和存储实际电压。 如果您使用偏置电阻器配置启动电压、则会产生很大的误导性、接下来在 SW 中、您会读回完全不同的值。 数据表中没有提到必须首先初始化寄存器、这一点仍然很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、由于误解、我建议修改数据表。

    我的理解:

    加电期间、由于 POR、所有寄存器复位、默认情况下、Vout 由偏置电阻器决定。

    如果要通过 VID 设置 Vout、  则必须在上电后首先初始化寄存器。

    BTW、该器件仅提供寄存器读回、不提供实际的电压读回。