This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:如何减少 TOFF

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607513/lm25085-how-to-reduce-toff

器件型号:LM25085

大家好

如果我们问 LM25085、您会介意吗?
该器件为 COT 型、因此无法调节 TOFF。
我们的客户希望减少 TOFF。
我们认为这种方法如下所示;

增加负载(增加电阻、缓冲电路)
以减少电感器的电压

作为我们的问题、您对此有什么想法吗?
尤其是、我们的客户使用纹波配置、使用 RC 的常数、是否可以改进?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    导通时间似乎与 VIN 成反比、因此我认为您无法调整关断时间。
    但是、您可以通过 RT 调整频率、调整 TOFF 的原因是什么?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief San

    感谢您的回复!

    调整 TOFF 的原因是什么?
    ->我们的客户希望缩短 PWM 周期以减少纹波。
      当然、我们说服 COT 拓扑不会调整 TOFF。

    此致、

    大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了减少输出纹波、您可以增加开关频率和输出电容、因此我不认为更改 TOFF 会对减少纹波做出很大的努力。

    对于此 IC、您可以使用 RC 电路来仿真注入斜坡(请参阅 DS 中的图24)、并使用较小的 ESR 更改输出电容器(可能陶瓷电容器也正常)。

    增加频率和电容也有助于减少输出纹波。谢谢