This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63027:I'm 查找最后面的 DCDC:输入3.0至5.5V 电池或 USB V 总线/输出4V 2.5A

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607489/webench-tools-tps63027-i-m-looking-for-the-back-oost-dcdc-input-3-0-to-5-5v-battery-or-usb-v-bus-output-4v-2-5a

器件型号:TPS63027

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的客户正在寻找最热门的 DCDC 。

其要求如下

 输入:3.0至5.5V,来自锂离子电池或 USB V 总线  

  输出 : 4V 2.5A

我认为 TPS63027可以用于此目的、但通过 WEBENCH 进行编码、TPS63027无法使用、因为存在热限制。

您是否有任何解决方案或推荐器件?

此致

Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表的图7显示、该器件在 Vin=3V 和 Vout=4V 时无法处理2.5A 电流
    遗憾的是、我们目前没有满足以下要求的降压/升压转换器:
    VIN=3V 至5.5V
    VOUT=4V
    Iout=2.5A