This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:LED 驱动器中使用的 UCC 28810

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607462/ucc28810-ucc-28810-used-in-led-driver

器件型号:UCC28810

UCC28810 用于 LED 驱动器中,客户(适配器)规格如下:

  1. I/P:AC 85 ~ 110V、
  2. O/P:恒定电流(4% 10%、25%、50%、100%调光)
  3. 但 O / P:LED 电压范围18V ~ 170V/80mA 恒定电流(规范见下文)、
  4. 4段调光信号组合(0、0)(0、1)(1、0)(1、1)、1为直流24V、

(通过三个光耦合器控制初级侧(请参阅附件 PCB)、LED 输出
电压。)

请提供建议帮助。