This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3817:UCC3817

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2854, UCC3817, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607072/ucc3817-ucc3817

器件型号:UCC3817
主题中讨论的其它部件:UC2854UCC28180

我的问题或观察结果涉及   ucc3817与 UC2854器件之间的 PFC 器件差异

内部倍频器输出(IMO)  硬连接至    电流放大器(CA)上的反相或同相输入。

换句话说、  用于电流感应的 CA 输入(CAI)连接到同相(UCC3817)或反相(UC2854)引脚。

是否已将电流感测输入连接到 CA 放大器上的反相引脚、以便在 PWM 之前降低放大的噪声?

放大器增益为(- Z1/Z2)与(1+Z1/Z2)。

这似乎是 TI 设计的改进。

我计划在升压或降压/升压配置中使用多个电流互感器进行电流感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    UCC3817和 UC2854已发布多年。 TI 建议您使用 UCC28180、这是一款最新的 CCM PFC 控制器。

    BR、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5556.Comparison-of-UCC3817-and-UCC3817A-family-slua294-_2800_1_2900_.pdf

    您好、Douglas、

    这两个器件之间的电流放大器输入的差异是由 PWM 比较器输入的差异造成的。

    UC2854的 CA 输出进入 PWM 比较器的负极、UCC3817的输入反向。

    随附的文档(第5页)显示了这一点和所有其他差异。

    此致

    John Griffin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我想我还记得在更新的 PFC 部件手册中阅读我要问的内容、但我找不到文章。
    我认为、如果比较器输入在电流时交换了电流感应极性、则必须反向
    放大器输入。 如果我找到 TI 文章、我会告诉您
    谢谢
    Doug (感谢您在假日周末的响应)
    BTW、在升压转换器中使用双电流互感器感应(参考 SLUA308)(初级电阻极低)会产生
    电感器电流。 人们如何管理它? 升压电感器串联电阻的情况下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    我不熟悉 SLUA308、但我看到它说:

    "理论上展示如何使用电流感应变压器设置 PFC 升压稳压器"

    因此、我会谨慎行事。

    感应 MOSFET 电流并感应二极管电流。 将这两个电流相加、但我看不到确切的方法。

    我认为附加了一种更简单的电流感应方法。

    e2e.ti.com/.../Current-Sense.pdf

    我会使用具有双初级绕组的单电流互感器。 第一个初级侧在 MOSFET 漏极中设置、第二个初级侧在二极管中设置。

    初级侧相位差、因此伏秒平衡和变压器不饱和。 二次侧经过全波整流并应用于 PFC 控制器的 ISENSE 引脚。

    我不确定您对大电感器电流的看法。 电感器电流由输入电压和功率输出设置。 电流互感器所做的就是测量该电流并将其降低至匝数比。

    此致

    John