This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B 也具有直流电源

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51013B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607257/bq51050b-bq51050b-also-with-dc-source

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ51013BBQ51003

早上好、

我将 BQ51050B 用作无线电源和电池充电器。 现在、我的源是一个外部线圈。 我是否也可以将此 IC 与直流电源配合使用? 如果是、我必须将其连接到哪里?

谢谢您的建议。

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francesco
    bq51050B 不能由外部直流电源供电。
    为了保持器件中线性稳压器的功耗较低、它会将输入电压降低至最小压降。 RX 将命令 TX 将 V-RECT 电压调整到提供调节和低功率耗散的目标。 外部直流电源不会提供该选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复、

    有用于电池充电的 IC 可以在交流电源直流的情况下工作吗?

    谢谢、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将需要一个无线电源、bq51013B 或 bq51003、后跟一个充电器。  两个无线电源具有使用外部 MOSFET 的适配器输入、当适配器存在时将使用该输入。