This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61150A:关于建议的运行条件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607243/tps61150a-about-the-recommended-operating-conditions

器件型号:TPS61150A

您好!

 

关于建议的 TPS61150A 运行条件、我的客户提出了一个问题。

它们将使用四节碱性电池(一次电池)作为电源。

通常、碱性电池在第一状态下的电压约为1.6V。

因此总电压大约为6.4V。

 

(问题)

根据数据表,建议的工作条件为6.0V (最大值)作为电源。

在这种情况下、它在第一状态下超过0.4V。 此电池电源是否有任何问题?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    建议的运行条件考虑了这些参数的变化、为了保持安全并留有一定的裕度、最好在这些额定值中工作。 但我们确实有绝对最大额定值,即实际最大电压,如果超过这些值,器件将会损坏。 因此、6.4V 超出 了建议的工作条件、但仍处于最大额定值、不会损坏器件。 客户应评估电源电压的精度和变化、使其保持在7V 以下。