This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:使用 RT 引脚上的电阻器网络开关来改变频率

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607128/tps40170-change-frequency-using-switch-of-resistor-network-on-rt-pin

器件型号:TPS40170

您好、Buddy、

我想问一下、是否可以使用 MOSFET 作为开关来更改 RT 引脚上的电阻器、以便在电源正常后更改 TPS40170的频率?

有损坏芯片的危险吗?

谢谢。

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这不会损坏芯片。 您是否正在考虑将额外的电阻器与原始 RT 并联并使用 MOSFET 将其打开?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    你是对的。 我将以这种方式执行。 使用 PG 引脚控制 MOSFET 以导通和更改频率。

    因此、我想确保这不会因 RT 引脚中的过压或过流而损坏芯片。

    谢谢你。

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这应该是可以的。 您是否出于 EMI 原因更改频率?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用2N7002等小信号 MOSFET、则不会出现问题。 请注意、如果在启动期间没有栅极驱动、MOSFET 将处于关断状态、并且只有一个 RT 处于激活状态。 加电后、可以并行放置第二个 RT、这只能使 f (SW)升高到高于启动期间的水平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢。 不、我只想测试在电源正常后更改频率的可能性。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我只需使用2N7002即可完成此操作。 谢谢你。