This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:导通状态电阻

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607305/tps22976-on-state-resistance

器件型号:TPS22976

大家好、

数据表显示了导通状态电阻(Ron)的 Iout=-200mA 下的值。
Iout=-1A 下是否有任何数据(Ron 的最大值)?

我想知道 VBIAS=5V 和 VBIAS=3.3V 条件下的值。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    导通电阻会因温度升高而变化、而不是电流升高而变化。 因此、IOUT=1A 时的导通电阻取决于器件因耗散功率而升温的程度。 对于该器件、典型的导通电阻为~14mΩ Ω、因此当1A 的电流流经该器件时、它将消耗14mW 的功率。 由于该器件的 θ JA 电阻为50.8°C/W、因此该器件仅会升温0.71°C 由于自发热非常小、因此可以使用 IOUT=200mA 时的典型导通电阻值。

    如果 VBIAS=5V、典型导通电阻为14mΩ Ω。 如果 VBIAS=3.3V、它将介于14mΩ Ω 和18mΩ Ω 之间。 您希望获得导通电阻的 VIN 电压是多少?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius