This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ24232H, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607051/bq25100

主题中讨论的其他器件:BQ25100BQ24232HBQ25120

尊敬的先生/女士:

我们正在寻找 用于锂聚合物可充电电池的充电 IC。

电池规格:-

容量:-100mAh

标称放电/充电电流为0.2C、最大放电/充电电流为1.0C

请向我们推荐具有以下要求的电池充电 IC 的最佳解决方案。

低成本

2.电池充满时自动充电终止。

3.过流、过热、  

4.可靠性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haresh、

    BQ25100是充电的理想选择。 如果您需要 PowerPath 来支持系统负载、则可以考虑使用 BQ24232H。

    如果您需要用于直流/直流或 LDO 以及 I2C 可编程性的其他电源轨、则可以考虑使用 BQ25120。  

    此致、

    Gautham