This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 序列发生器论坛

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607275/sequencers-forum

您好!

我正在寻找高压模拟电源序列发生器

基本要求是

电压-50V

序列发生器的输出应驱动 MOSFET。

MOSFET 导通后、我应该在1us 内获得 MOSFET 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murugan、
    您可以在此处找到德州仪器的序列发生器产品系列: www.ti.com/.../sequencer-overview.page
    但是、所有这些都是数字控制器、无法处理高电压。 您需要具有该电压能力和逻辑电平阈值的外部 FET。 微控制器也可用于定序、但在这里、它们的输出将处于 I/O 电压域中、并且无法直接处理此类高电压。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、
    是否有其他解决方案可用?
    我在同一应用中使用了热插拔控制器、但栅极电容器充电时间大约为6-9us。
    但我想在1us 内从热插拔控制器获取输出。

    是否有任何器件可用于实现此目的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murugan、
    我不知道集成解决方案。 但是、通过仔细选择 MOSFET、我希望您可以实现更快的上升时间。 提供了逻辑电平 FET、许多其他 FET 的阈值为2.3V (检查曲线、不仅是典型值!)。 低栅极电荷和合理的高驱动(3.3V 的 VIO、而非1.8V 的适当输出电流能力)应能让您缩短开关时间。
    但是、在大多数情况下、由于浪涌电流的原因、电源无论如何都不应如此快速地斜升。 通常、即使是软启动也会应用斜坡时间、例如1ms。 与此类上升时间相比、开通时间为6-9us 听起来可以忽略不计?
    此致、
    弗兰克