This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:低侧开关

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76200, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607091/bq76940-low-side-switching

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76200ISO1541

您好 Listeners

我应该使用 BQ76940进行高侧开关还是低侧开关。

在一般情况下、我已经浏览了数十个站点、这些站点始终倾斜到高侧开关、考虑到安全和噪声方面的因素、具体取决于应用。

我正在尝试构建一个电动自行车、我无法将高侧开关的这些优势与我的应用相关联。 实际上、我找不到 BQ76940的任何高侧开关可能会有所帮助的应用。

是否有人可以提供高侧开关对 BQ76940有益的情况或应用?

提前通知 Thnaks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!
    低侧开关简单且易于实现、如数据表所示。 如果您有一个2端子电池、这是最简单的、因为系统不知道高侧或低侧是开关的、因此电压会消失。 此外、通过选择合适的组件、电池可以合理地轻松处理大电压。
    当您想要与电池通信并推出通信接口时、会发生复杂的情况。 大多数电子器件以电路的负电势为基准:GND 或 VSS 或电池组中的电势。 如果 PACK-被切换、通信路径将不再工作、并且可能导致元件损坏、并允许通过通信路径中的泄漏持续对电池进行充电或放电。 某些系统可能允许从电池引出用于通信路径的接地参考、但如果用户能够在 PACK+和接口信号或接地之间进行连接、则会存在不受保护的电流路径。 大多数接地基准接口具有几十 V 的噪声容差、可适应感测电阻压降。 其他接口可能通过其收发器提供7、15或22V 的隔离、但对于可能受'940支持的48V 电压而言、这是不够的。
    高侧开关可根据接口避免其中一些问题。 电池输出的电流受接口驱动器电流的限制、对于 I2C 或 SMBus 等接口、上拉电阻可以放置在主机中、通信线路没有放电。 接地参考通信路径可在电池故障期间继续运行。 如果充电器被错误地连接至接口信号、也许需要一些保护来防止组件损坏。 如果需要、高侧开关的反向电压容差可能会更复杂。 尽管面临的挑战包括快速关断放电 FET 和 FET 选项有限、但使用 P 沟道 FET 可以相当轻松地实现高侧开关。 N 沟道 FET 支持更多选项、但需要一个驱动器电路。 bq76200可在电池配置中提供高侧 FET 驱动。
    隔离通信线路还可以防止通过通信路径泄漏。 光学解决方案或 ISO1541等集成器件可用于 I2C 或 SMBus 隔离。 对于其他接口、请选择合适的隔离器。 如果电池外部有电源、则隔离将允许在故障期间与电池进行通信。
    隔离电路或高侧开关都会增加电路的功耗和成本。 考虑您的系统要求并选择合适的解决方案。