This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:TPS23753:12V@1A 的 PSpice 仿真模型。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607289/tps23753-tps23753-pspice-simulation-model-for-12v-1a

器件型号:TPS23753

你(们)好  

我们使用 TPS23753来生成12V@1A 并提供12V 适配器选项。

如果为此提供了任何 PSpice 仿真模型、请告知我们。 这对我们非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Krishan、感谢您关注德州仪器(TI)的 PoE 产品。

    我的第一个建议是考虑使用 TPS23753A (而非 A)进行设计。 TPS23753A 进行了改进、可在 ESD 事件中实现器件不间断运行。

    虽然我们没有适用于此器件的 PSpice 模型("A"或"non-A")、但我可以提供2种工具来帮助您进行设计。 第一个是完整的参考设计-满足您的12V 和1A 设计目标! 您可以在此处查看此设计的测试报告、下载推荐的原理图并查看物料清单(BOM)--> http://www.ti.com/tool/PMP8803

    第二个工具是 PoE PD 效率计算器。 此工具位于以下位置--> www.ti.com/.../sluc480

    请告诉我、这份回复是否能让您开始设计。

    此致、
    Thomas Lewis
    应用和营销经理