This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215和 TPS65261-1的 TJ

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607318/tj-of-tps56c215-and-tps65261-1

主题中讨论的其他器件:TPS56C215TPS65261-1

我对 TPS56C215和 TPS65261-1有疑问。

 温度范围的更多信息、  

TPS56C215

 绝对值:-40~150

 推荐:-40~150

TPS65261-1

 绝对值:-40~125

 推荐:-40~125

上述数据是否正确?

我担心绝对值和建议值的 Tj 相同。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这两个器件的绝对值和建议的 Tj 值相同。 但有些器件不是。 ABS 参数只能保证 器件不会损坏、而建议的数据也保证器件功能正常。

    张文森