This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82084:关于建议的工作条件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/607249/tps82084-about-the-recommended-operating-conditions

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件: TPS82130

您好!

 

关于建议的 TPS82084运行条件、我的客户正在提出一个问题。

它们将使用四节碱性电池(一次电池)作为输入电压。

通常、碱性电池在第一状态下的电压约为1.6V。

因此总电压大约为6.4V。

 

(问题)

根据数据表,建议的工作条件为6.0V (最大值)作为 输入电压。

在这种情况下、它在第一状态下超过0.4V。 此电池电源是否有任何问题?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、不建议在超出建议工作条件的电压下工作。 对于4节 AA 电池、请使用 TPS82130/40。