This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:EMC -传导发射 EN 55014-1标准

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184380/tps7a78-emc---conducted-emission-en-55014-1-cond

器件型号:TPS7A78

你好

EMC 传导发射 EN 55014-1条件存在问题。 TPS7A78。

我们具有以下组件值:

RS = 330R

CS = 470nF

Cscin = 470uF + 180uF

Csc1 = 1uF

Csc2 = 1uF

CLDOIn = 10uF

为了达到合规性、我们必须将 Rs 增加到660R 并添加470nF 的 X2电容。

此470nF X2电容器非常大且成本高昂。

是否有另一种方法可以改善向电源的传导发射?

有没有其他方法可以通过更便宜、更小的解决方案来提高 TPS7A78的 EMI?


当我们必须仅对 TPS7A78使用470nF X2电容器时、我们与标准交流/直流转换器相比、成本优势太小、因此我们不会使用 TPS7A78。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    您能否按如下所示尝试网络?  如果不了解其他详细信息、我无法为您推导出任何值、但 Rs 会在电阻器之间进行拆分。  您可以利用(RS_2和 C2电容器)的 RC 滤波来减小 X2电容器值。  我会尝试将 C2降低至不大于220nF、并尽可能降低。

    如果您需要其他支持、能否提供一些其他详细信息?  您的交流电源是什么、您在半桥或全桥配置下运行、您的负载是什么?  您是否能够显示您的预合规性测试数据以显示传导发射(和限制线)、以便我可以查看发射数据发生故障的位置?  

    谢谢、

    斯蒂芬