This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:直流/直流转换器降压转换器问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182372/lm5116-dc_dc-converter-buck-converter-issue

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5146

您好,

我们设计了具有 LM5116参考设计和计算表的直流/直流降压转换 器、但当我达到10安培时、我面临着问题、因此输出电压行为错误、系统关闭。

电流为5安培时、没有问题 、我已根据计算表放置组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ashish

    您能更详细地描述一下行为不当的性能吗? 您是否有 Vo 和 SW 的波形? 您能否共享原理图?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gue、

    感谢快速响应

    下面是评估板随附的原理图,我们按照下面的原理图进行操作 。但我想使用 10Amp,并根据随附的计算表计算参数。 我们已根据随附的 Excel 工作表更改了电感器值和分流器。

    因此,请分享有关原理图和计算的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    我建议将 LM5146 100V 控制器用于电流较高的应用、因为与 LM5116相比、它具有更好的性能和更低的成本。

    LM5146 EVM 设置为12V/8A/400kHz、因此接近于您的12V/10A 要求。 LM5146数据表中也详细介绍了该设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以将 LM5116用于12V/10Amp,将15Amp 峰值用于1sec。 因此、请支持相同的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们可以基于  LM5116创建高达25A 的直流/直流降压转换器设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!  

    团队外出度假。 请在1月3日后回复。  

    此致、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    循环回到这个线程。

    我看到您更改了电感器和分流器以实现10A 电流能力。 考虑到较低的电感、还需要更改斜坡电容器。 您还应查看补偿值。

    此外、应选择 FET 来处理较高的电流、但要注意可能超过 VCC 源能力的较高栅极电荷。 每个 FET 的 IVCC = Qg*FSW。

    此致、

    Tim