This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:UCC5390ECDWVR

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183753/ucc5390-ucc5390ecdwvr

器件型号:UCC5390
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

尊敬的 TI 团队:

我将 IC UCC5390ECDWVR 用于栅极驱动器电路设计。 我尝试在 TINA 中模拟此电路、但我遇到了错误、无法解决。

如果有任何缺失、请提出建议。

我已附上 TINA 设计文件。

谢谢、

Shritesh


e2e.ti.com/.../Gate_5F00_Driver_5F00_UCC5390ECD.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shritesh、

    您在仿真中得到了什么误差?

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    非常感谢您的快速回复。

    我收到收敛错误、如随附的快照中所示。

    此致、

    Shritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shritesh、  

    尝试将 GND1和 GND2短接在一起、然后向输出端添加1pF 负载。 这使得我的仿真收敛(请参阅随附的)。

    我刚刚开始使用此产品线、我将尝试参与建模工作、并确保在 TINA-TI 中使用模型时不会出现这些问题。 感谢您在此期间的耐心等待。

    此致、

    Seane2e.ti.com/.../UCC5390ECD_5F00_transient_5F00_Shritesh.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sean 的帮助。 根据建议的更改、TINA 模型工作正常。

    但是,关于 GND1和 GND2短接,我有疑问。 在实际的栅极驱动器电路中、GND1将连接到微控制器接地端、GND2将连接到 MOSFET 的源极引脚、在这种情况下、将无法使 GND1和 GND2引脚短路。 因此、我认为 GND1和 GND2仅在 TINA 中短接、以实现电流环路和仿真收敛。

    请告诉我我的理解是否正确。

    此致、

    Shritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shritesh、

    是的、这是使模型仅起作用的诀窍。 您当然应该在设计中将它们隔离开来!

    此致、

    肖恩