This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER:德州仪器2022年 USB 接口适配器与放大器;TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.8.3问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184438/fusion_digital_power_designer-usb-interface-adaptor-texas-instruments-2022-ti-fusion-digital-power-designer-7-8-3-issue

器件型号:FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

大家好、

我们使用的是 USB 接口适配器德州仪器2022调试器和 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.8.3软件。 我们没有得到任何回应。 请查看下面提到的快照并在此处帮助您快速解决问题。

30秒后、我将获得下图。

在我们 的目标板中、 在100kHz、CLK、数据、警报上运行的 I2C 已从目标板端侧上拉。

我们丢失了什么文件或进行了什么设置?

谢谢、此致、

Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    这可能是一种愚蠢的检查、但您是否已从计算机上拔下 GPIO 转 USB 并将其重新插入? 当适配器长时间处于连接状态时、我遇到了同样的问题。 其他一切看起来都很好。

    您要使用什么器件? 您有 Fusion 的未发布版本、因此可能存在未知的兼容性问题。

    此致、

    Nash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了多次建议的点并交叉检查了硬件连接、但我们仍然获得与之前快照相同的结果。

    下面是我们尝试连接的 PMBus 器件。  

    TPS546C23RVF

    TPS546A24ARVFR

    TPSM831D31

    如果是未发布版本、请为此器件共享合适的版本链接。

    谢谢、此致、

    Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

     kΩ 将 ALERT、时钟和数据上拉电阻全部更改为2.2 μ s。 现在、所有值都设置为开漏。

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    目标板在同一线路上已有上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    从屏幕截图中可以看出、它们都设置为漏极开路。 请将其全部更改为2.2千欧、并将更改保存到 NVM 以进行下一个下电上电周期。

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    完成相同的过程、但结果相同。

    快照供您参考。

    谢谢、此致、

    Prasad Tatar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    尝试重启设备电源、从 PC 上拔下 USB 适配器、等待几分钟、然后重试。 您还可以尝试将适配器总线速度从100kHz 更改为400kHz、以查看其是否正常工作。  

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师