This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 汽车级同步降压转换器 IC 选择

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, LM5012, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184245/automotive-grade-synchronous-buck-converter-ic-selection

主题中讨论的其他器件:LMR38020LM5012LM5013

海先生,

我正在电动车领域工作。

我们需要使用汽车级同步降压转换器

VIN_最大值=大于75V

Vout =固定5V 或可调节

Iout = 2A 至6A。

请您建议正确的零件号。

当我在 TI 网站上查看时、我得到了两个 IC:"LMR38020"和 LM5146QRGYTQ1。

  LMR38020 不是汽车级、 而 LM5146QRGYTQ1是降压控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可能需要查看 LM5012或 LM5013。  这些是非同步的。

    否则、控制器将是您的最佳选择。

    谢谢