This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:用于实现更高电压/电流的外部晶体管

Guru**** 2510835 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59581, TLC59108, TLC59116, TPS92633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184436/tlc59581-external-transistor-for-higher-voltage-current

器件型号:TLC59581
主题中讨论的其他器件: TLC59108TLC59116TPS92633

TLC59581能否与外部 BJT/MOSFET 配合使用以实现更高的功率?

我希望每个通道为6V 150mA 或3V 750mA LED 供电。

我不熟悉这一点、因此任何示例电路或建议都很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    是的。 TLC59581可与 外部 BJT/MOSFET 搭配使用以实现更高的功率。

    您能否告诉我您的终端设备/应用是什么、以便我为您提供更好的建议?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这用于模拟窗口。 它由板组成、每个板包含一个6x8的(双色)白色 LED 阵列、每个 LED 的功率约为50W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    LED 是否用于照明? 您将如何以组或单独的方式控制 LED?

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、用于照明。 如果成本效益高、我想单独控制它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    • 在这种情况下、TLC59581将超出规格。 但您仍可以 使用 外部 BJT/MOSFET 来实现更高的功率。
    • 另一种解决方案是 TLC59116/TLC59108、它每通道可支持高达120mA 的输出。 您可以尝试将多个通道并联在一起以产生更大的电流。
    • 其他解决  方案包括 TPS92633、该器件可支持每通道150mA 的输出。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Devin、

    我错误地点击了"TI 认为已解决"按钮。 请忽略它。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我将尝试使 TLC59581正常工作。 在其他通道中获得48个700mA 的通道将需要相当多的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    我将关闭该线程。 如有任何疑问、请随时与我联系。

    此致、

    Steven