请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5350-Q1 您好!
我 使用 ucc5350-Q1栅极驱动器来驱动 fs200r07pe IGBT 模块。 我得到的下降时间比我计算的要长,我想知道有源米勒钳位实际上是否有助于减少关断期间 IGBT 的下降时间,或者在关断时只将 IGBT 的 VGE 保持在2V 阈值以下。
谢谢你
PS -我附加了一张图片、其中显示了 IGBT 的开关波形。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我 使用 ucc5350-Q1栅极驱动器来驱动 fs200r07pe IGBT 模块。 我得到的下降时间比我计算的要长,我想知道有源米勒钳位实际上是否有助于减少关断期间 IGBT 的下降时间,或者在关断时只将 IGBT 的 VGE 保持在2V 阈值以下。
谢谢你
PS -我附加了一张图片、其中显示了 IGBT 的开关波形。 
您好、Sri RAM、
此下降时间是否限制在此 IGBT 的正常尾电流范围内? 栅极驱动器无法将 IGBT 的"Eoff"降至其第6页数据表规格以下。
有源米勒钳位设计用于在输出设置为低电平时将 VGE 保持在2V 阈值以下。 但是、这意味着它还可以在缓慢关闭时间期间激活、并缩短下降时间。 但是、这不是它的预期功能。 如果您的目标是降低关断栅极电阻。
如果 IGBT 的开关损耗对于您的应用而言过高、您可能会考虑使用碳化硅开关、因为这些开关具有高电压和更快的开关速度。
此致、
肖恩