This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:ITERM 20mA

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184104/bq24074-iterm-20ma

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件:BQ25180

大家好、

该器件能否在超过400mA 的充电电流下实现20mA ITERM?

2.该器件是否支持 JEITA 热规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184104/bq24074-iterm-20ma ]1. 此器件能否在超过400mA 的充电电流下实现20mA ITERM?[/QUERP]

    是的、如果充电电流设置为400mA、则通过在 ITERM 引脚上使用大约1483欧姆的电阻器以及在 RISET 引脚上使用大约2225欧姆的电阻器、ITERM 引脚应该能够实现20mA 的电流。

    [引用 userid="498887" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184104/bq24074-iterm-20ma ]2. 该器件是否支持 JEITA 热规范?[/quot]

    否、BQ2407x 系列仅支持热/冷。  

    如果您正在寻找具有 JEITA 的器件、则 BQ25180是 BQ2407X 系列的 I2C 刷新版、具有其他特性。 它还可设置为400mA、ITERM 为20mA (ICHG 的5%)、并采用 JEITA。

    首选 I2C 器件还是独立器件?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    热/冷规格与 JEITA 规格有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    热/冷仅具有两个阈值、如果测得的温度超出这些阈值、则会切断电荷。

    JEITA 将具有四个阈值:热/热和冷/冷。 当器件处于热状态时、它将继续为电池充电、但会降低电池稳压电压。 当器件处于冷却状态时、它将使电荷减少至少50%。  

    您可以通过以下链接阅读更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slyt365/slyt365.pdf

    此致、

    Anthony Pham