This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:开关问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180491/bq76200-switching-problems

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ78350-R1

尊敬的 E2E 团队!

在我们的实际设计中、我们使用 BQ78350-R1、其配套 IC BQ76940和 BQ76200进行高侧开关。

但我们在某些器 件中遇到了问题、其中 BQ7200无法可靠地导通 FET、而是进入 SLUA794中第2.1章所述的某种断续模式。

我们已经根据  SLUA794、 SLVA729A 和数据表本身对所有组件值和设计建议进行了加倍说明。 在我们的设计中、这些值应该是正确的。

现在、我们不确定我们的设计中是否存在我们未看到的任何错误。  

作为 VDDCP 电容器、我们将4u7 X7R 用于14S 应用中的整个12个 MOSFET (6x CHG、6xDSG)。 一个 MOSFET 的输入电容为 Ciss = 5600pF。

我们不确定是应该更改电容器值、还是最好采用更高的栅极电阻器。 我还想与大家分享我们的原理图设计、以供参考:

图1:实际设计布局

在这里、您还可以看到我们设计中的 BQ76200的行为。

如前所述、只有少数器件会出现此问题、我们也无法识别任何错误模式或出现此问题的时间:

图2:BQ76200断续模式

图3:在图2中相同的设备上成功接通

此外、我想分享在 R46 (CHG 侧为100R)和 R43 (DSG 侧为100R)上测量的栅极电流测量值

图4:在100R 电阻器上测量的 CHG 侧栅极电流

图5:在100R 电阻器上测量的 DSG 侧栅极电流

顺便说一下、只有当我们使用电阻负载加载电池时、我们才能重现此故障。 在本例中、电池电压约为3R @ 53V

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Battrick、

    真有意思。 您可以尝试增大 FET 引脚电阻器、并查看开关中是否存在任何差异。 几百欧姆至几千欧姆。 我注意到、您的 Q1A/Q2A MOSFET 具有10欧姆的栅极电阻、而其余 FET 具有47欧姆的栅极电阻、您可能希望所有这些电阻都相同、因此它们的开关差异很小。

    另一个需要注意的问题是、我们还建议在 PACK 和 DSG 引脚之间串联一个齐纳二极管和电阻器、以最大程度地降低开关期间的损耗。 图12中的 SLUA794中也提到了这一点。 是否可以添加这些参数并查看开关如何受到影响?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已找到问题:

    升压电容 C33为10uF、25V。 这听起来很合理。 但出于某种原因、该电容器无法工作。 我们安装了一个新的电容器、该电路能够完美运行。  

    我们无法访问所用电容器的数据表。 这意味着我们无法弄清该特定电容器为何不适用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas、您好!

    很高兴听到问题得到解决!

    您是否使用不同的10uF、25V 电容器替换了它? 了解这些电容器的差异将会很有趣。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    C33被10µF 50V X7R 取代。 由于电压降额、我们选择50V 类型来获得更好的容量储备。

    仍在进行中的测试、但新电容器的性能要好得多。   到目前为止、我们没有遇到任何开关故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Battrick、

    感谢您告诉我! 有趣的是、对于额定电压而言、通常25V 应该足够了。 祝您设计顺利!

    如果有任何其他问题,我们将始终在这里回答。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon